This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:自动调节差分输出电压

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633352/opa333-auto-adjust-differential-output-voltage

部件号:OPA333

尊敬的TI:

我曾遇到过TI的这种设计,我想查看下面的情景。

http://www.ti.com/lit/ug/tidu038/tidu038.pdf

我提供了3.3V输入源,我希望实现3.3V至5V的可变输出。 您能否告知这种情况如何发生,以及它是否能够实现自动调整? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不清楚您在寻找什么。 您包含的TI设计用于将单端输入转换为差分信号。 但听起来您只是在寻找从1到1.5 的可调节增益。 您是否打算使用电位计调整此值,或者您是否正在寻找可编程的解决方案?