This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA111:获取输出信号增益时出现问题。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633920/ina111-trouble-getting-gain-for-output-signals

部件号:INA111

您好,

我有一个INA111BP,我正在研究环境中使用它来放大来自非接触位移测量电容探头的信号/降低噪音。 探头从同轴连接至电容器210-SLC-200Hz前置放大器单元,该单元具有两个输出:信号电压和接地。 到目前为止,我一直无法让放大器根据插针1和5之间的电阻值来创建增益。

我一直在尝试使用电压源和信号发生器在一块面包板上测试放大器。 为了显示生成的波形,我将放大器输出(V_o)连接到数字示波器探头,并将REF连接到探头接地。 对于输入电压,我的实验室有一个12伏电源,我一直在使用信号发生器将200赫兹的正弦波馈入电路。  

当电源(12V)馈入安培的引脚2和3,信号发生器+&-导线分别连接到引脚4和6时,我可以记录正弦函数,但当我将不同的电阻器切换到rg引脚时,该函数的振幅不会发生任何变化。

我们欢迎在这方面提供任何帮助。 请随时询问有关我当前使用的设置的更多信息。

谢谢!

凸轮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cam,

    首先,我想验证您是否连接到正确的针脚,因为您所描述的连接与INA111的针脚不对齐,如下所示:

     

    您的输入信号的振幅是多少?您的共模输入电压是多少? 如果您使用具有接地基准的单电源操作,您的输出摆动范围在很大程度上取决于您的输入共模电压。 下图显示了这些限制:

    用于生成此图解的工具可在此处找到:  

    在单电源中,您的输入需要偏置为某些共模,最好是中置电源,以最大限度地提高输出摆幅。 如果您的连接正确,则这可能是问题的根源。