This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA202:数据表封装信息。

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/646095/opa202-data-sheet-package-information

部件号:OPA202

数据表显示SOT-23 5引脚封装可用,但TI产品页不提供SOT-23的可订购PN。

这些(SOT-23和SC-70)应该是OPA202的封装选项,还是这是数据表中的错误打印?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    OPA202的SOT-23(5)正在计划成为一个可用的软件包。 对于SC-70,我将研究此问题。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Errol。