This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:将EFot连接到OD,使用2.2 K上拉-无法下拉

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633468/xtr300-connecting-efot-to-od-with-2-2k-pull-up---unable-to-pull-low

部件号:XTR300

根据数据表(第22页,驱动器输出禁用),我已将OD (输出禁用)连接到EFot (温度过高错误标志),并使用了一个2.2K上拉电阻器。  但是,在这样做的过程中,我不能用微控制器引脚将XTR300_OD拉低(只能拉低到0.9V)。  我是否误解了第22页?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett,您好!

    输出禁用引脚内部拉高,带有1uA电源。 2.2kOhm电阻器设计用于连接OD和EFot引脚,而不是作为外部导轨的上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Zak。 这回答了我的问题并解决了我的问题。