This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:断电时输出超出规定

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634043/tl082-the-output-is-out-of-regulation-when-powered-down

部件号:TL082

大家好,

客户正在测试我们的TL082。 该芯片由+-15V供电。 图中的黄色曲线是+15V电源,图中的蓝色曲线是TL082输出。 当电源关闭时,+15V下降到0V。 在此过程中,TL082的输出超出规定范围,并跟随从8V到0V的正极电源。 您对此问题有什么建议吗? 谢谢你

此致,

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    15V电源,输入共模和差分输入会发生什么情况?
    如果IN+> IN-,则输出应为高电压,因为同相输入电压较高。
    如果IN+<[VCC-][+1.5V,则由于输入JFET晶体管的正向偏压(栅极至漏极),输出可能会过高。