This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:电路验证

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129, INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642091/ina129-circuit-verification

部件号:INA129
主题中讨论的其他部分: INA121

我正在处理的其中一个电路具有来自外部传感器设备的电流输入信号,信号范围为0至66.6mA满刻度。

我需要将其转换为4-20mA信号,为此,我使用INA129作为具有输入并联电阻器的变阻放大器,以向放大器推导5V的满量程输入电压,并根据下面的草图通过LPF:

 

我以前使用过INA121的LPF电路,希望确认在使用相同的LPF配置时不会出现问题。

129的增益设置为2,提供0V至10V输出摆幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Carlos:

    我将为您研究此事,并在一天内回复您。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Errol,

    有什么更新,请吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Carlos:

    LPF不应对INA129产生任何问题。  我在初始接线柱上附上了电路的TINATI示意图。  我不确定传感器是如何偏置的,还是像图中那样浮动。  我已经根据浮动电流源对传感器进行了建模,并将分流电阻器拆分为2个电阻器,并将它们连接在一起的节点接地。  这将为您提供0V的输入共模。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    Errol

    e2e.ti.com/.../INA129_5F00_Current_5F00_Sensing.TSC