https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631614/current-source
主题中讨论的其他部件:OPA188, INA117, OPA454大家好,
我需要设计一个双向电流源2Arms,具有极低的直流偏移(最大1mAdc)和约40V的孔径。
有人能给我一些设计想法吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631614/current-source
主题中讨论的其他部件:OPA188, INA117, OPA454大家好,
我需要设计一个双向电流源2Arms,具有极低的直流偏移(最大1mAdc)和约40V的孔径。
有人能给我一些设计想法吗?
谢谢
您好,Antonio:
我在我们的网站上找到了以下应用笔记。 希望它有所帮助!
您好,AR:
e2e.ti.com/.../Bidirectional-Current-Source-OPA454.TSC
注意:R7,R9,R10和R12仅在原理图中用于帮助模型收敛,在实际设计中不是必需的。
为了快速了解情况,在此电路中,功耗运算放大器驱动一对外部功率晶体管以提高电流(OPA454只能提供高达50mA的电流)。 这些晶体管为AB类偏置,可最大程度减少交叉失真。 输出电流通过Rset检测,然后反馈到输入放大器,以调节到OPA454的输入。 OPA454上的增益为5可降低OPA188需要提供的电压。 输出电流电平由Rset控制,因为INA117是增益为1的高输入阻抗差动放大器,因此OPA454将驱动晶体管提供所需的电流,使Rset上的电压与OPA188的输入电压相匹配。 错误的主要来源来自INA117的偏移电压,因此您可以进行Rset的电流越大,导致的电流错误就越少。 Rset必须调整大小以处理功耗,在200mOhm下,您至少需要一个4 W电阻器。 要实现+/-2.8A峰值的满刻度输出范围,您的输入需要+/-560mV,因此,如果您使用+/-10V源驱动OPA188,则需要在其输入端包含一个精密分频器。
您需要仔细考虑OPA454和功率晶体管的功耗,并确保包括适当的散热器。 如果您对此不熟悉,我们将提供有关功率和温度的精密实验室系列,您可在此处找到: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-power-and-temperature
您提到负载将在电阻和短路之间动态变化。 只要短期条件没有持续很长一段时间, 因为在负载短路情况下,整个电源电压将会在其中一个晶体管上下降,如果提供最大电流,则此晶体管必须消耗大约150瓦的功率。 您可以通过添加与晶体管输出串联的另一个功率电阻器来限制晶体管中的功率消耗,但这将限制您的输出摆幅,并将消耗相当大的功率。
您好,Zak,
感谢您提供了非常出色的设计解决方案;您的意思非常清楚,我很喜欢。
负载由PWM控制的活动设备短路。 解决方案的输出能否无故障地遵循此负载并保证低直流偏移(<1mAdc)?
您是否认为您的解决方案足够了,并且无需自动补偿DC偏移(例如DC伺服或类似)的循环?
无论如何,请考虑在上一阶段,+/-10V正弦输入(必须通过您的解决方案中的分压器进行缩放)在振幅上可以微调,而在调整上可以由微动补偿。
您好,
输出在大多数工作范围内保持毫安的准确度,但随着负载增加和INA输入电压增加,您将看到此准确度有所下降。 该错误由INA117的偏移和通过Rset的结果电流来控制。 INA117的CMRR约为70dB,这意味着输入处的每个电压都会产生额外的316uV偏移。 如果你能找到一个集成的高输入阻抗差动放大器,它的偏移和CMRR性能比INA117更好,那么我相信你可以在整个范围内达到<1mA的准确度。 这是我在我们的产品组合中找到的最适合此应用程序的产品。
或者,如果您可以浮动负载并处理数百毫伏的地面干扰,则可以使用低侧电流感应配置,如下所示。 这在整个范围内的数十微安内是准确的。