主题中讨论的其他部件: OPA551
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
图片似乎未拍摄...这里是相同的内容,但采用了PPTX文件格式。
Mark,您好!
关于您的原始问题:
串联 的RL负载将导致电压和电流在电压引导电流的相位中分裂。 提供输出功率的输出晶体管将经历此相位差异,并使内部功率消耗与放大器驱动纯阻性负载时不同。 确定后一种情况下的功耗比 复杂 RL负载阻抗情况更直接。
使用建议的解析器负载阻抗分析了OPA551桥接T输出电路。 Tim Green开发的专用功率计 已添加到电路中,提供 了一种准确确定 输出晶体管中耗散功率的方法。 具有功率计 的OPA551 TINA电路如下所示。
初始查看U1 OPA551输出电压和电流后发现,电压以58.4 度为单位导通电流。 注意蓝色垂直 线穿过 Vout1和AM1迹线的位置,可以看到输出电压为正电压,而输出电流由于相位分割而反向。 单个输出晶体管消耗的功率 是每个晶体管的瞬时电压和每个晶体管的瞬时电流的乘积。 无论 输出负载的电压/电流相位关系如何,上输出晶体管只能提供电流,下晶体管只能提供汇电流。 功率计 可提供 瞬时耗散水平的洞察。
下一个模拟 为桥接T电路中的每个OPA551提供每个晶体管中的瞬时功耗。 OPA551具有双极输出,但功率计为CMOS晶体管标注。 因此,NMOS_1是较低的输出晶体管,PMOS_1是 U1的较高输出晶体管。 同样,第二个OPA551的U2的NMOS_2和PMOS_2也是如此。 total_01和total_02表示 每个OPA551 设备U1和U2的总耗散。 当 在 负载上开发10 Vp-p时,每个OPA551的峰值功耗约为0.194 W。 必须对Total_01和Total_02波形进行集成以确定平均功耗。
我附上了包含 功率计的OPA551 TINA文件。 这将允许您更改负载阻抗并观察晶体管耗散如何受到影响。
此致,Thomas
精密放大器应用工程