This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3120:过热

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629819/ths3120-excessive-heating

部件号:THS3120

您好,

我最近用这款IC构建了一个模拟缓冲板。 请参阅随附的示意图。 接通电源后,我观察到运算放大器过热。 即使没有电缆/负载连接到运算放大器的输出,我也在观察这种加热。 除了布局之外,我还能在电路中做些什么来防止这种情况发生。

此致,

Rajesh

e2e.ti.com/.../THS3120_5F00_single_5F00_supply_5F00_2outputs.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    我相信第二级THS3120电路会振荡,因为其输出(OUT)直接连接到反相输入(IN-)。 THS3120是一个电流反馈放大器,不应将输出直接短接到反相输入,因为其稳定性由反馈电阻或RF值决定。 我建议在反馈路径中使用RF = 802欧姆,从OUT到IN,以使THS3120稳定,并重新检查  是否不再存在加热问题。

    此致,
    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    感谢你们的好建议! 它大大减少了加热。 第二级运算放大器(U1)现在与室温一样凉爽!

    谢谢,此致,
    Rajesh