This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR101:接地J型热电偶

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642795/xtr101-grounded-j-type-thermocouple

部件号:XTR101

大家好,

让我来问一下,我是否可以为xtr101使用接地J型热电偶?
我没有在数据表中找到答案。

老实说,最好的是以下几点:  
使用任何类型的热电偶,如接地或非接地。


此致

Balazs  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balazs您好!

    目前,我们的XTR专家外出度假。 我将为您研究此事,并在几天后与您联系。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Balazs,

    接地热电偶类型是否起作用取决于您的系统以及接地的配置。 例如,如果您正在探测一种位于不锈钢管(chassy接地)中的液体,则需要确保回路电源接地和chassy接地之间的阻抗相对较大,否则XTR将无法正确调节。 您可能还需要考虑输入端共模电压的变化,以及IO引脚和您正在测量的任何电位差。 如果这是一种空气测量,则无论探头是否接地,都没有任何区别。

    使用非接地热电偶探头无疑更简单,但如果您需要使用接地探头来获得响应时间,则只要您小心确保热电偶不会将输入短路到回路电源接地,就可以执行此操作。