This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6132:设备配置的偏置电流差

Guru**** 2926810 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633785/lm6132-difference-in-bias-current-for-device-configuration

部件号:LM6132

您好,

 

我有一个关于LM6132 偏置电流对OPAMP配置的依赖性的问题。

 

 LM6132 用作电压随动件时,正负输入具有几乎相同的电压,或者 用作比较器时,正负输入之间的电压差异较大,那么它的偏置电流是否存在差异?

 

需要偏置电流 来计算偏移电压。      当设备配置为 电压随动件时,数据表(LM6132AI第5页上的表)中提到的300nA最大电流是否可以用于计算?

 

谢谢,此致,

 

奥古兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oguz:

    4.编辑****

    我错过了Ron在图30中指出的连接BJT的二极管。  当输入被拉开时,输入偏置电流预计会增加。  由于数据表中没有绝对最大差动电压规格,因此只要 输入电压在基于电源电压的指定范围内,就不应损坏设备。

    ****

    许多高电压器件都具有背对背二极管钳位,防止它们作为比较器运行,或在用作比较器时至少大大增加输入电流。

    对于最坏情况的计算,应使用300nA输入电流来计算因电压随动件配置中的输入偏置电流而产生的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥古兹

    数据表中的IIB适用于两个几乎相同的输入(仅由设备的Vos分隔)请注意,"Vo = vs /2"默认值位于数据表表的顶部。

    对于某些运算放大器,IIB可能相同,而不考虑输入差分。 根据图30电路,如果输入电压不同,则输入可能具有更高的IIB。 事实上,我认为IIB的极性可能正好相反。