This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:热漂移? (输入阻抗,输入电容和增益-带宽触点)

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6624, THS4021, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633487/opa847-thermal-drifts-of-input-resist-input-capacit-and-gain-bw-prod

部件号:OPA847
主题中讨论的其他部件:LMH6624THS4021

下午好

如果您能向我们提供有关下列参数热漂移的任何信息(对于下面提到的O.A.),将会非常有帮助:

  • 输入电阻(差动和共模)

  • 输入电容(差动和共模)

  • 增益带宽产品(GBP)

O.A.是:OPA847,LMH6624,THS4021。 由于AO是我们工作中的主要问题,所有这些公司都有高英镑,这是实现低相位漂移值的关键价值。

对于LMH6624,数据表中包含开环频率响应温度过高数值。 不过,由于这些土地邻近,我们不能推断任何可行的资料。



提前非常感谢。



此致



Ernesto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernesto,您好!

    遗憾的是,这些参数不是我们在典型表征测量过程中采用的参数。 这是您的申请中的一个特定问题,是否有原因?

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean,您好,非常感谢您的快速回答。

    Alcalá 我们的研究活动(在西班牙马德里的M ü 大学电子系),我们设计了一个跨阻抗放大器,带有O.A OPA847 (用于室内机器人定位红外传感器)。 此基于O.A.的I/V转换器从光电二极管接收6MHz正弦强度信号。 经过一些后续阶段后,我们将测量此信号的相移。

    因此:在我们的应用中,一个关键问题是知道(为了限制)光电二极管电流由于O.A.而出现的相位热漂移 我们的理论分析表明,这些相位热漂移可以作为上一个帖子中提到的O.A.参数的函数获得(即 输入电阻,输入电容和增益BW产品),正如您所提到的,我们在现有技术信息中找不到这些信息。

    再次感谢,

    此致

    Ernesto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernesto,您好!

    通常,输入电阻和电容的值在过程变化和温度之间的数据表中可能会有大约+/- 10 % 的变化,同样,GBW也是如此。

    此致,

    Sean