This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:THS4631DGNR.

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641363/ths4631-ths4631dgnr

部件号:THS4631

大家好,

您可以提供以下零件号的板牙厚度来帮助您吗?我们只需要提供该厚度来检查零件是否在热应力极限下运行。   我在下面粘贴了一个“刀版大小”的屏幕截图。 如果您可以提供帮助或重定向至合适的联系人,将会非常有帮助。

提前感谢  

THS4631DGNR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Siddharth:

    让我检查并返回所需的信息。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,您好,我能获得一些有关此问题的更新吗?您也可以将此邮件发送给我,而不是邮寄给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddharth:

    很抱歉回复延迟。 如果我们将其脱机,可能会更好。 请提供您的电子邮件地址或直接通过 rohitdbhat@ti.com与我联系 ,以便我可以分享信息。

    此致,

    Rohit