This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4021:关于THS4021的噪声特性

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633533/ths4021-on-the-noise-characteristics-of-ths4021

部件号:THS4021

尊敬的专家:

我有一个关于THS4021的问题。

网址:http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/ths4021.pdf

请告诉我有关4021的噪音特性。

噪音图形出现在数据表的第一页上
尽管已发布,但水平轴仅显示高达100 kHz的频率
不绘制。

如果可能,大约30 MHz的特征是什么
我想知道是否可以披露材料?

通常,高频的频繁区域是平坦的,
因为THS4021似乎从50 kHz左右上升,我想确认一下。

最好的,富豪

***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,***,

    轻微上升是测试设置的伪影。 电压和电流噪声是扁平波段,最高可达30MHz,数据表中列出的值为1.5nV/SQT (Hz)和2 PA/SQT (Hz)。

    此致,

    Sean