This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:GBW和转换速率-最小值和温度效率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633377/opa2192-gbw-and-slew-rate---minimum-values-and-temperature-coeffiecient

部件号:OPA2192
主题中讨论的其他部件: OPA2140

数据表仅陈述了整个电压范围内GBW,10MHz的典型值。

我通过模拟确定,设计对于此参数中的变化相当敏感。 了解最小值将帮助我确定电路的校准范围是否正常。 此外,校准对GBW变化很敏感,因此有助于了解其随温度变化的程度,对于温度增量T为30°C,环境温度为10至40°C。

关于转换速率,我需要知道最小值,以确保我有足够的余量来保证设计能够与我驱动它的输入信号一起工作。

FWIW目前,我们正在以类似的设计使用OPA2140。 工作正常,但电路需要预热一段时间才能可用。 OPA2140取代了AD中的另一个具有更高可变性并导致校准问题的部件。 更换件显然解决了校准问题,但如果可以,我希望避免在这种新设计中预热。 我需要降低电源电压以降低功耗。 使用OPA2192将使我能够进一步减少它,因为它是RRIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elder:

    我只能提供由于过程变化和温度过高而导致的OPA2192转换率和GBW差值的估计值,因为这些参数在数据表中是用“典型”值指定的。 因此,TI不对以下信息提供任何保证。

    这两个交流电参数因工艺差异而产生的估计变化约为典型值的+/- 25%。 因此,对于回转速率,范围为15 V/us至25 V/us,对于GBW,范围为7.5 MHz至12.5 MHz。 当考虑了许多生产批次时,分配应该正常。   

    在这两种情况下,这些参数的温度系数都应该较低,因为它们的电路偏压源是温度补偿的。 转换率和GBW的变化在您提到的狭窄温度范围内估计小于1%。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:

    这很有帮助。 它至少提供了一个我可以合作的棒球场。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个后续问题:两个放大器的匹配,增益,GBW WISE和TC WISE性能如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elder:

    通常,   双路和四路运算放大器的不同放大器部分的交流参数性能 非常接近。  这是因为 每个放大器   在硅芯片上的布局与 其他放大器几乎相同,并且它们在  相同的条件下同时进行处理。 由于  它们的物理和电气相似性非常接近,因此它们应能很好地跟踪温度。

    几年前,我们的应用工程师Bruce Trump对操作和问题做了一个很好的小演示。 有一节讨论了双和四轮的直流和交流参数匹配的主题。 这可能会使您的问题更加清晰:

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程