This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:请帮助了解LOG114的特定带宽值。它能否有效地放大1MHz小电流信号?谢谢!

Guru**** 2944400 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/643271/log114-please-kindly-help-about-the-specific-bandwidth-value-of-log114-can-it-be-used-for-amplify-the-1mhz-small-current-signal-effectively-tks

部件号:LOG114

尊敬的团队:

请帮助您了解  LOG114的特定带宽值。它能否 有效地放大1MHz小电流信号?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Honle,

    LOG114可用于1 MHz输入电流,前提是电流位于电气特性表中指定的范围内。 下面显示的信息用于+/-5V操作,参考电流为1 uA。 底部四行表示-3 dB带宽对于所列电流级别大于1 MHz。 如果输入电流降至低于1 uA,LOG114的带宽将小于1 MHz。 因此,它1 uA将是安全的最小输入电流级别,以确保1 MHz的运行。

    请注意,可配置运算放大器A4和A5具有15 MHz的典型单位增益带宽,在1 MHz时,不会有太多剩余的开环增益(AOL)。 PG上的左上角图形。 10, A4和A5增益和相位与频率仅表示在1 MHz时只剩下大约30 dB的AOL。 因此,最好将它们保持在低闭环增益(ACL)配置中(每伏电压最高为几伏),以获得合理的性能。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程