This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:关机时的行为

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/643623/opa2192-behavior-at-power-off

部件号:OPA2192
我对OPA2192有一些疑问。 

在这种情况下,OPA 2192的电源关闭。
当向OPA 2192的输出引脚(引脚1)施加外部电压时,如何防止损坏OPA 2192?
对于数据表上的数据输入引脚,规定输入电流应为±10 mA或更低。
但是,我找不到有关输出引脚的描述。
如果输出引脚的电流抑制为±10 mA或更低,(在输出引脚和外部电源之间插入电阻器)
OPA 2192是否不会受到损坏?

此致,

Taka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Taka-san:

    OPA2192输出引脚有ESD保护二极管连接到每个电源引脚,如数据表中图 65.这些二极管在其额定电气额定值方面与输入ESD二极管相同;因此,它们的最大连续电流为+/-10 mA。 添加外部串联方式是限制电流的有效方法。

    您不会提及您使用的是单电源还是双电源。 现在假设您使用的是单个V+电源,且V针脚已接地。 如果您在V+电源关闭时向输出引脚施加正电压并显示为高阻抗,则上部输出ESD二极管可能会出现正向偏压,并为V+引脚提供电流路径。 OPA2192将通电,但由于输出ESD正在打开,放大器将不会处于正常的线性操作模式。  

    如果您使用双电源,并且V+由输出ESD二极管路径供电,并且V-处于浮动状态,则可能是一种不良情况。 流经V+的电流没有通过V-的回路。 这可能会导致锁扣状况。 在这种情况下,建议包括从每个电源引脚到接地的瞬态电压抑制器(TVS)二极管,如图 65.在这种情况下,来自V+的电流可以流至V-引脚,然后通过V-引脚TVS二极管返回接地,V-引脚TVS二极管变为正向偏压。 如果您不期望V+和V-引脚上有任何瞬态电压,则Zener二极管可以替代TVS二极管。

    请注意,当器件未按数据表中所述或所示通电时,TI不建议对运算放大器引脚施加电压。 因此,不能保证电气行为,也不能保证设备不会受到损坏。 用户对结果负责。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程