This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193A-Q1:总输出误差分布图

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193A-Q1, INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633251/ina193a-q1-distribution-plot-of-total-output-error

部件号:INA193A-Q1
主题中讨论的其他部分: INA193

尊敬的先生。

我的客户正在考虑为其系统应用INA193A-Q1。

总输出误差在数据表上显示为全量程最大值 +- 3 %。

他们正在请求-40 geg.C ~+85 deg.C以下总输出误差的分布图

假设真实的性能。

很抱歉询问此类问题,如果可能,希望提供。

如有需要,请通过下面的私人邮件联系我。

hideyuki_sakai@marubun.co.jp

此致,

H.萨卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    秀幸

    我将了解我们的可用信息,并尽快回复您。

    只是为了清楚。 您正在寻找一个类似于您发布的图解,但INA193? Y轴是否=总误差%?

    此外,当设备暴露于-40°C以下的温度时,您是否正在寻找数据? 或者当温度处于-40至+85°C之间时?

    Peter Iliya
    电流感应放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Peter-San。  

    非常感谢您的支持,并对我的糟糕解释表示抱歉。  

    我正在查找与我上一封邮件中所附内容类似的内容。  

    例如,X轴=总输出误差,Y轴=百分比或总体。  

    关于温度,我想是3个温度以下的数据,-40°C/Room /85°C

    足够了。  

    我认为INA193A-Q1在VSENSE = 0至20mV下具有较低精度的趋势。  

    因此,VSENSE > 20mV下的数据不会有问题。  

    此致,  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Peter-San。  

    如果您告知情况您是否可以提供数据,这将很有帮助。  

    因为我必须回复客户。  

    很抱歉再次打扰您的工作。  

    此致,  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-san,

     

    我无法找到您请求的Vsense >20mV或<20mV的分布数据,因为该部分相当旧。 此外,当Vsense < 20mV时,设备的误差不再是恒定的,因此表征Vsense范围的总误差变得不切实际。 但是,我们确实描述了这些范围的误差范围。

     

    数据表中记录了Vsense < 20mV的性能,此性能由客户的VCM (共模电压)决定。 数据表显示,当您的Vsense接近0mV时,误差将由零件的偏移量来决定。 这会导致输出电压最大峰值,此时输出电压不能下降。

     


     


     

    我们对部件进行测试,确保其最大峰值不超过指定的电压水平。 对于INA193,我们确保在其他范围内,Vout的电压不超过0.4V (0伏<= VCM <= 5V)或VCM的电压不超过0.3V。


      

     

    您可以在以下位置阅读有关Vsense <20mV时的错误的更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/current-shunt-monitors/w/faq/3588.measuring-vsense-20mv-with-the-ina193-ina198-products

     

    最佳,

    Peter Iliya