This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6171:LM6171输出波形问题

Guru**** 2825905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/643014/lm6171-lm6171-output-waveform-issue

部件号:LM6171

大家好,

客户正在使用LM6171BI 进行集成电路应用。  他使用两个LM6171设备。 输入信号是 正弦波,其中amp=1Vpp,

F=5kHz。 电源为+/12V。 他通过 示波器测量输出信号。 请查看图1。 绿色波形为

输入信号。 黄色波形是U1的输出波形,它位于我的TINA电路中。 蓝色波形是 输出波形

对于我的TINA电路中的U2。 从输出波形中,黄色波形是正弦 波,并且很好。 但蓝色波形是

不是正弦波形。 它根本没有一体化。  

然后按照客户的电路,我设计一个TINA电路。 根据输出波形,U1的输出波形很好,也是正弦波。

但是 U2的输出波形不好,不是正弦波。 请查看图2。 然后更改R4值。 当我选择1K,10K或15K时

对于R4,  U2的输出波形可以正常。 图3是R4为15K时的输出波形。 但当R4超过20K时,  

 U2的输出波形将损坏。   

问题1:我想知道为什么我要降低R4值, U2的输出波形可以正常。 我的Tina电路也在连接中。

问题2:如果我将R4更改为低于15K的值,U2输出波形将正常,这是否解决了客户的问题?

                                                   图1.

 

                                                   图2.

 


                                                  图3.

e2e.ti.com/.../LM6171.TSC

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    由于您的问题性质复杂,我认为通过电子邮件与我们进行沟通会更容易。 我将向您发送一封包含更多信息的跟进回复。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,

    好的。 我将等待您的电子邮件。