This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议解决方案

Guru**** 2917040 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37A73, TRF37C75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642545/solution-recommend

主题中讨论的其他部件:TRF37A73TRF37C75

大家好,

我想了解一下我们是否有合适的解决方案来更换两个以下的高速放大器。 我找到了一些TRF零件,但不确定它们是否是最合适的,因此需要您的反馈。 如果能提供比较就更好了。

此外,我看到一些高速LMH或其部件看起来与TRF类似,但不知道我们如何选择这些系列。 请您也解释一下吗? 谢谢你。

 

应用:LNB STB.

竞争对手: Maal-0.9053万

TI:TRF37A73

 

应用:射频收发器

竞争对手: MAX2092

TI:TRF37C75。 我看到的区别是MAX2092是可变增益控制,TRF37C75是固定的,他们有一个报警输出,但我们没有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allan:

    您选择的TRF设备将是我们目前替换竞争对手零件的最佳选择。 TRF设备是我们仅有的将保持2 GHz以上良好信号性能的设备。

    此致,