This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904DGKR输出异常问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632733/lm2904-lm2904dgkr-output-abnormal-issue

部件号:LM2904

大家好,

 我的客户正在使用LM2904DGKR,在装配线FCT测试期间,1个LM2904DGKR报告输出异常问题;

 已完成交叉测试,问题遵循LM2904DGKR。 如果使用+5V电源通电,输入 1kHz@3V 正弦信号时, 正常和异常设备显示相同的结果,  但是,当将20kohm电阻器连接到输入和输出时, 正常设备和异常设备显示的波形完全不同, 而且异常设备的I-V曲线与正常设备也有差异。

 更新客户示意图,并按照所附文件对波形进行测试,

e2e.ti.com/.../LM2904-issue.docx

 以下项目需要您的支持:

 1)原理图设计;

 2) I-V曲线;

 

期待您的回复,谢谢。

此致

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin,

    对于20k负载测试,我假设此负载已接地。 如果负载终止到VCC,设备是否工作?

    1)原理图看起来不错。

    2)静脉输液曲线难以辨认,我无法阅读。

    我无法判断出是否有任何问题,但LM2904似乎已损坏。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

     20kohm电阻器只连接到输入和输出引脚, 输出引脚在第三个测试项目中浮动。在板载测试中,异常LM2904输出引脚通过电阻器和电容器连接到另一个LM2904 IN+;

     终止到VCC,将输出PIN连接到VCC的含义是什么?

    此致

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin,

    从左到右,R1连接到OUT和In,另一端浮动(未终止)。 R2连接至OUT,输入端和R2端接(另一端)至地电位。 R3在VCC处终止。

    我怀疑有问题的设备已损坏,我的最佳猜测是ESD (静电放电)损坏。  

    我还测试了一个控制设备,下面是上面列出的所有三种设置的VOUT与VIN结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,
    非常感谢您的建议,现在正在与客户一起进行3个典型原理图测试和后续步骤。
    非常感谢。

    此致
    本杰明