This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:电源线通信和SunSpec

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE030, AFE031, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641643/afe031-power-line-communication-and-sunspec

部件号:AFE031
主题中讨论的其他部件:AFE030C2000WARE

您好,

应用报告SPRAC94–2017年6月,将C2000Tm与AFE030/1连接:FSK示例提供了SunSpec快速关闭应用的SFSK发射器的详细信息。 我觉得这很及时,很有用。 此外,我还可以从本文档和其他C2000 / AFE031数据和参考设计中了解如何构建符合Sunspec的接收器。

我注意到TI在SunSpec工作组中有很强的代表性。 这是否意味着TI可以 计划开发符合SunSpec的接收器设计或专用IC?    如能提供任何有关此类计划,时间框架等的资料,将不胜感激。  

此致,

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alan:

    我很高兴文件内容丰富。 正确,TI一直积极参与Sunspec工作组的工作,以定义该标准。 我们正在完成Sunspec兼容接收器的开发,并将在现有应用报告SPRAC94中添加文档(将于2018年1月中旬发布)以及C2000ware中的开放源代码。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Errol,

    感谢您的回复,我期待您的更新应用报告和代码。 如果我理解正确,接收器也将基于C2000和AFE031的组合,对吗?

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alan:

    正确。

    此致,

    Errol