This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:关闭了组件功能

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633463/opa376-the-component-s-capabilities-are-turned-off

部件号:OPA376

您好,

在我的应用程序中, 当组件 关闭时,我有一个当前源进入IN+。

源电流为10mA。   

这种情况是否会损坏部件?

谢谢!

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    1)您能否向我们提供未通电的OPA376电路的示意图,以显示当前的电源连接?
    2)电源关闭时是否会出现高阻抗?
    3)输入端的电流流向哪个方向?
    4) 10 mA流动时,您是否测量过IN+输入端的电压?

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程