This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找差动放大器

Guru**** 2868820 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632405/looking-for-differential-amplifier

主题中讨论的其它部件:LMH5401DS100MB203

哈洛

我们需要上升时间为最大值的差分放大器 50 ps (与LMH5401类似,但上升时间更快,带宽更高)。 带宽应至少为10 GHz。

您能否推荐符合我们规格的IC?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Theresia,您好!

    您能否解释或提供您如何使用此放大器的示意图? 您可以使用其他类型的放大器来满足这些要求,例如,如果输入是单端的。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    感谢您的回复。

    我们想放大DS100MB203的输出信号。 请参阅随附的文件(Anfrage TI.ppt)。 我不太确定我们能否放大输出信号(使用预强调)。 问题是DS100MB203的输出信号幅值对于我们的应用来说太低。 我们需要幅度最小为2Vpp的差分信号。

    此致,

    特蕾西亚

    e2e.ti.com/.../Anfrage-TI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Theresia,您好!

    由于您的信号为10Gbps,因此您只需要5GHz的信号带宽,因为所需的最高频率是0101序列中的数据,它大约是5GHz频率的正弦波。 但是,LMH5401是目前支持此应用程序的最快部分。

    此致,

    Sean