This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA544:OPA544的输出级

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA544, OPA541, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632988/opa544-output-stage-of-opa544

部件号:OPA544
主题中讨论的其他部件: OPA541OPA548

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用OPA544并有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

我想知道OPA544的输出级。

高电流运算放大器(如OPA541和OPA548)为PNP/PNP。

对于OPA544,这是NPN/NPN还是PNP/NPN?

另外,交叉失真是什么?

根据数据表P.6,观察到光热的右侧,交叉变形。

是否很有可能发生交叉变形?   

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinich-San,

    OPA544使用NPN/NPN输出级。 与大多数NPN/PNP输出级一样,它在AB类中运行,因此交叉失真是设计的正常副产品。 当然,这些类型的输出可以设计为A类操作,大大减少或消除交叉失真,但以大幅提高功耗为代价。 但是,通过在闭环电路中应用OPA544,高开环增益和应用负反馈,有助于减少交叉失真。

    是的,有证据表明,数据表第6页的右侧图中所示的大信号波形的起源处存在交叉失真。 第5页的总谐波失真+噪声与频率图中也显示了这种现象的另一个迹象。 您将注意到,失真程度最高的是最低功率输出级别,最小的是最高输出功率级别。 所有三条曲线均表示RL = 15欧姆,这表示输出电压摆动必须随着功率的降低而降低。 在较低水平时失真增加的原因是,较低水平的摆动发生在受交叉影响的区域。 而交叉区域在大信号摆幅中所占的百分比较小。

    AB类输出级不可避免的交叉区域。 为了尽量减少其影响,最好的措施是:

    1)将输出负载电流降至可接受的最低水平。
    2)使用尽可能大的输出摆动范围。
    3)使用尽可能低的闭环增益。 这样做可以最大程度地提高环路增益及其对减少失真的影响。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thaoms:

    感谢您的回复。

    我了解OPA544是NPN/NPN功率级。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一