This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA103:INA101:INA101在几天后死亡

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642439/ina103-ina101-ina101-dying-after-a-few-days

部件号:INA103

您好, 我们在与您相似的电路中使用INA103作为电流感应放大器已有25年。 假设参考引脚(7)连接到浮动电源和INA103电源的公共接地,则建议为输入提供瞬时保护。  AP注释建议使用50欧姆电阻器并联1.2uH电感器,并与每个输入串联。  我们将PNP SOT23晶体管(低泄漏)放置在电源导轨上。  这些配置不同-集电极到输入,基极到+15V,基极到输入,集电极到-15V。

打开/关闭和负载瞬变会导致INA103输入上发生短暂但有损的过电压事件。 这样可以消除问题的一个可能的根源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您是否可以发送示意图? 然后,我们可以评估导致此问题的原因。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,当然。 我们的电子邮件是descon@silcom.com,请联系Tom Jennings