Other Parts Discussed in Thread: OPA320, TINA-TI, INA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA333 主题中讨论的其他部件:TINA-TI,OPA320
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
您好,
请帮我设计输入偏置电流,
输入为230V (RMS)交流50Hz电源,电阻分压器将输入电压降至3Vpp,INA333用作ADC驱动器,
哪个点更适合连接VREF:输入分压器的中间点或INA333的正(或负)输入以获得最佳精度?
第二个问题是关于R2的值,数据表中没有提到它:(
两个版本的TINA模拟结果相同