This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:单电源,用于XTR300

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300, LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/643019/xtr300-single-supply-for-xtr300

部件号:XTR300
主题中讨论的其他部件: LT1054

您好,  

只是想知道我是否可以为XTR300使用单个耗材。 我想要输出0-10V或4-20mA。  

此致

米林德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Milind:

    XTR300设计为仅使用双电源。 如果您只有一个电源(如15V电源),则可以选择使用LT1054提供负轨(例如:-5V),这将启用输出摆幅0-10V (将在设备的输出摆幅限制范围内)。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用