This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:如何计算输出电平

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632713/ina240-how-to-calculate-output-levels

部件号:INA240
主题中讨论的其他部件:INA181

您好,

我在数据表中找不到关于如何根据输入(和其他参数)更改输出的任何参考。

例如,在INA181部分中,我可以看到以下等式:

Vout =(ILOAD x Rsense X增益)+ Vref。

INA240中的等效项是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomer您好!

    INA240 Vout等式与INA181相同,但Vref的生成方式不同。

    INA240的Vref =|VreF1 + Vref2|/2。

    因此,Vout =(ILOAD*检测*增益)+|VreF1 + Vref2|/2

    引脚Ref1和Ref2的功能相同,因为它们的输入电阻(内部分压器的电阻器)相同。 这就是为什么将Ref1连接至5V,将Ref2连接至1V或将Ref1连接至1V,将Ref2连接至5V无关紧要;在两种情况下,输出电压仍将参考3V。 只需确保不要将Ref1或Ref2连接到电压> Vs或< GND。

    希望这有所帮助。

    最佳,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这非常有用。

    Tomer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。