This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:TLV3691电压监控

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641456/tlv3691-tlv3691-voltage-monitoring

部件号:TLV3691

您好,

我对正在设计的比较器有一个小问题。

我想使用TLV3691来监控电容器上的电压,这样当电容充电到12.5V时,输出引脚应该较低,当电容放电到小于或等于3.3V时,输出引脚应该较高。 (具有滞后的反相比较器)

我注意到,即使正在监测的电压为6V (例如,当电压上限在负载下放电至约6V时) ,比较器也会提供高输出,而实际上,它应该是低输出。 我连接了用于模拟的TINA电路。 请问您有什么问题吗?  用于监测电压或电路设计的方法是什么?

非常感谢!

此致,

Preethi

e2e.ti.com/.../test_5F00_tlv3691.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8880.tlv3691.TSCHiPreethi3691. Preethi,

    您好,Preethi,

    我向您的电路添加了一个三角形波形发生器,并用给定的电阻值绘制输出产生的实际波形。 我看到VT_HL = 13.5V,而VT_LH = 4.2V

    也可以手动计算阈值。 如果您需要,请告知我们,或者您还有questions.e2e.ti.com/.../8117.tlv3691.TSC</s>3691.


    最佳。

    张建
    LPAC应用程序