This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4347:ESD等级

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4347

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642779/opa4347-esd-rating

部件号:OPA4347

大家好,

请帮助确认OPA4347的ESD等级。 (人体,充电设备,机器)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    我将调查您的请求并尽快提供ESD等级(如果有)。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    我只能找到人体模型(HBM) 和机器模型的ESD等级。 OPA4347 的人体 模型 ESD等级为2kV,机器模型ESD等级为400V。 此信息适用于14引脚TSSOP和14引脚SOIC封装。

    如果此回答回答回答了您的问题,请单击 绿色的"This Resolved My Issue (此问题已解决)"按钮。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Timothy:

    感谢您的快速支持。