This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:方案校正电路运算放大器控制三相无刷电机。

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/639586/opa549-scheme-correcting-circuit-op-amp-control-three-phase-brushless-motor

部件号:OPA549

 图中所示为图中的图设备。问题:
1  ,运算放大器需要什么校正电路?
2.基准设备的替换运算放大器是什么方案?
3.什么是频率的依赖性零线运算放大器?
4.什么方案运算放大器适合基准设备(同相放大器
或反相放大器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleskei您好!

    我为您的OPA549无刷电机驱动器的一个阶段启动了TINA Spice仿真。 一些问题立即显现出来。 电动机规格中包含0.225 MH的一个相位,它 在0.075 53 Hz时具有极低的电感抗,即+100欧姆,在0.15 106 Hz时具有+100欧姆和+100欧姆。 因此,峰值电流将主要 由极低的电相电阻决定,您指示 的电阻仅为0.75 欧姆。 在这种情况下,如果全 峰值输出为12 Vpk,则峰值电流IPK的近似值将为12 Vpk/ 0.75 欧姆或16安培。 这超出了OPA549的峰值输出能力(额定电流为10安培)。 当我在 TINA模拟电路中设置这些条件时,OPA549输出以8安培的电流剪辑,我在此处设置了Ilim。 此外,仿真模型在剪切的输出峰上显示高频振荡,这并不令人意外。

    我似乎不完全了解 预期的工作条件。 当我查看Maxon 11.8889万数据表时,我发现最大 连续电流为2.46 安培, 端子电阻为1.39 欧姆,标称 工作电压为24 V (+/- 12 Vpk?) 已指定。 请 确认您要运行电机的条件。  定义后 ,我可以重新运行模拟并查看结果。

    一旦完全应用电路要求,我将回答您的问题。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,当所需速度=53(Hz)时,UA=PI*SIN(2*PI*53*t) 4.8 UB=PI*SIX*(2*PI*53*t-2*PI/3) 4.8
    uC=pi*sin(2*pi*53*t+2*pi/3) 4.8 电动机具有反电动势(ea = 4.21 *sin(2*pi*53*t)
    eB=PI*sin 4.21 (2*PI*53*t-2*PI/3) ec=PI*sin 4.21 (2*PI*53*t+2*PI/3)峰值电流运算放大器< 2.0 (a)。

    因此,当所需速度=106(Hz) UA=PI*SIN(2*PI*53*t) 10.5 UB=PI*SIX*(2*PI*53*t-2*PI/3)时10.5
    uC=pi*sin(2*pi*53*t+2*pi/3) 10.5 电动机具有反电动势(ea = 8.6 *sin(2*pi*53*t)
    eB=PI*sin 8.6 (2*PI*53*t-2*PI/3) ec=PI*sin 8.6 (2*PI*53*t+2*PI/3)峰值电流运算放大器< 3.0 (a)。

    在目录中,Maxon R和L在两相之间测量。 我收到了用于更换计划的日期马达
    基准设备。 请回答问题1-4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aleksei:

    我在解释每个电机绕组阻抗时遇到一些困难,ZM = Rphase + jωLphase Ω。 您提供的原始信息将单相列为0.75 欧姆,将相位列为0.225 MH。 上图显示的Rphase为0.75 欧姆,Lphase实际上为0.225 MH或0.383 MH的1.5倍。 请告诉我等效的系列Rphase + Lphase值,以便我可以将输出负载表示为系列 RL网络。 如果每个 绕组的电动机负载阻抗为 ZM = Rphase   MH jωLphase,且相位为0.383 MH,则 ZM = 0.75 0.26 + 0.13 ,53 Hz时为100 Ω,ZM = 0.75 +100 Ω,106 Hz时为100 Ω。 这就是我需要的那种信息。

    此外,您还列出:“因此,当所需速度=106(Hz) UA=PE*SI(2*PI*53*t)... 10.5 时,方程式中使用的是53 Hz。 您是否打算使用 53 Hz而不 是106 Hz?

    关于您的问题,我现在只能回答一些问题:

    1  ,运算放大器需要什么校正电路? 只有在我知道输出负载条件后才能确定。 -请指出我们 在ZM上开发的负载阻抗(ZM),预期输出电流和峰值峰值峰值电压。
    2.基准设备的替换运算放大器是什么方案? 我不理解 这个问题。 请确认。
    3.什么是频率的依赖性零线运算放大器? -卸载时,OPA549开路输出阻抗(Zo)约为200毫欧姆,从直流至频率超过10 kHz。 这将随着环路闭合和输出驱动电流增加而降低。 根据闭环增益和电流,闭环输出阻抗(Zcl)可能会以数百微欧姆为单位。
    4.什么方案运算放大器适合基准设备(同相放大器
    或反相放大器)? -两者都可以。 这只是一个在反向或非反向产出方面需要什么的问题。 请告诉我您的偏好,我们将在分析中使用。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 ZM = 0.75 + jω×1.5x*0.225mH。 方案运算放大器是反相放大器。
    请确认所需速度= 53 (Hz)和所需速度= 106 (Hz)。

    基准设备的替换运算放大器是什么方案? 我不理解这个问题。 请确认。
    Clarrify:什么是附加元件(电阻器,电容器...)添加方案理论运算放大器以供理解
    当在opa549中向提供跳转小信号时,请在opa549中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleskei您好!

    我已经构建了一个简单的OPA549驱动器电路,具有由0.75 欧姆电阻器组成的等效电动机负载,与0.383 MH电感器串联。 输出缓冲器RC电路如图 数据表的8。 然后执行稳定性分析,以确定具有预期负载的相位余量。 TINA模拟的结果如下所示。

    相位裕度为69度,在512 kHz (回路增益= 0 dB)时发生,足以确保稳定性。 53和106 Hz的电感抗太低,不会对相位余量产生太大影响。 即使电动机阻抗随工作条件的变化而有所变化 ,高 相位余量 也会提供一些 空间 ,让电流 发生变化,并且电路 仍保持稳定。

    此外,我还根据您的请求运行了一个小信号瞬态响应。 结果表明输出波形上的过冲非常小,与高相位裕度重合。

    请确保输出摆幅在主要为0.75 欧姆电阻负载的情况下不会过高。 否则,OPA549可能会进入电流限制或热关闭。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢你的帮助。 主题已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aleksei:

    谢谢! 我正在关闭线程。

    Thomas