This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT6016等效运算放大器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640HV, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632761/equivalent-op-amp-to-lt6016

主题中讨论的其他部件:LMP8640HVINA240

大家好,我找不到LT6016的TI等效运算放大器。 我感兴趣的主要功能是"顶级"输入阶段。 这意味着无论运算放大器是否通电,输入保护二极管都将在特定电压下激活。 例如,对于LT6016,输入保护二极管将在高于80V或低于Vs-的-25V时激活。 此运算放大器将用于精密滤波器和信号调节。 输入信号的范围从10uVp到3mVp不等,最大带宽为1MHz。 是否存在类似的TI运算放大器?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    就我们的电流感应放大器(CSMS)而言,没有完全等效的。 LMP8640HV的最大输入VCM (共模)为76V,BW为950kHz,但其最大输入偏移为900uV。 INA240具有80V最大输入VCM,但具有25uV偏移和400kHz BW,在高VCM要求下,这是最佳偏移。 此外,除了可以添加到网吧点点通的输入RC PI低通滤波器之外,由于它们是闭环设备,因此不可能有活动滤波。

    我会看看我们的精密放大器团队是否可以在这方面为您提供帮助。

    Peter Iliya
    电流感应放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,我们的产品组合中没有这样的零件。 如果您有兴趣,我们可以探索其他离散解决方案以实现您的期望,但我们目前无法提供集成设备。