This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:关于INA240的输入盖

Guru**** 2768825 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632263/ina240-about-input-cap-of-ina240

部件号:INA240

尊敬的支持团队:

如果客户需要为INA240添加输入滤波器,是否存在并联盖值的Uplimation?  他们能加0.1uF吗?  (是否会影响稳定性?) 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera Mao:

    此电容器的 μF值介于0.1 μF Ω 和1 Ω 之间。 客户应将输入电阻器的值保持在10欧姆或更低。 当向电路添加额外的外部串行滤波器电阻时,滤波器电阻器的压降会产生不匹配。 此电压是分流电阻器电压中的差分错误电压。 有关此主题的详细信息,请参阅数据表应用程序部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayrim:

    感谢您的回答!

    那么为什么不能使上限低于0.1uF? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera Mao:

    该上限可以是您想要的低值,这些值仅为推荐值。  

    注:建议使用直流信号。 我刚刚与该设备的应用设计人员讨论过,他说如果您有PWM信号,他不建议使用滤波。