This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA37:需要了解差模输入阻抗(电容)以设计反馈电容器

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642171/opa37-need-to-know-differential-mode-input-impedance-capacitance-to-design-for-feedback-capacitor

部件号:OPA37

我正在设计一个跨阻抗放大器,用于脉冲血氧计,我不仅要设计反馈电阻,还要设计反馈电容器,为此,我需要知道差分输入阻抗, 数据表中给出了共模输入阻抗,但其中没有提到差模是什么,有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:

    OPA37是一个较旧的部件(30多年前发布),我们没有差模电容值的信息。 与IC设计人员交谈时,差动电容可与共模电容值2.5pF相媲美。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助