This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/THS3001:THS3001噪声

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3201, TINA-TI, THS3001, OPA847, LMH3401EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630944/tina-spice-ths3001-ths3001-noise

部件号:THS3001
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,THS3201 OPA847LMH3401EVM

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好,我是模拟设计领域的新手。

我尝试使用放大器,但我的PCB板总是会降噪,如下图所示:

示意图:

PCB布局:

噪音:

请给我一些提示来解决这个问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dinh:

    为了更好地理解您的问题,请提出一些问题/意见:
    1.是否应用了输入信号捕获此噪音,或者您未应用任何输入信号,但仍收到此噪音?
    2.从所附的噪声波形看,所应用的输入不像正确引用了GND,您看到的可能是Hum或GND弹跳。 输出连接器(J3)不是这种情况,因为它似乎与GND有关。 那么,您是否可以将输入TPG3作为SMA连接器,类似于J3?
    3.您可以尝试通过使用较高的值R6 = 100欧姆来降低THS3001的增益,从而降低输出噪音。 这应表明噪音是实际来自设备还是从环境的其他地方接收。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rohit,

    我没有应用任何输入信号,但仍然出现噪音。  

    当降低增益时,噪音较小。

    但是,我必须将此放大器连接到另一台THS3001 (也由Voltera V-One PCB打印机印刷)才能达到我的目标增益。 输出(无输入)仍然发出噪音。

    我使用电源和5V电池进行了测试, 用THS3201和OPA847替换了THS3001, 但没有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dinh:

    您是否可以将R5设置为1kohms (或更高),将R6设置为26.7 ohms (根据所需的增益相应调整R6),然后尝试重新检查输出噪音? 您所连接的噪声波形看起来可能是由于THS3001不稳定。 将射频值(或在您的情况下为R5)增加到1kohms或更高,可以使设备更加稳定。

    THS3001和THS3201都要求最小电源电压为9V或+/-4.5V分路电源才能正常工作。 OPA847也是如此,它需要至少10V的电源才能正常工作。 我认为这些设备中没有任何一个应该在单个5V电源下工作。 此外,我不会再使用THS3201,因为它不推荐用于新设计。

    另一件事是,您是否可以缩小示波器屏幕截图以捕获更长的持续时间,然后重新连接示波器屏幕截图?

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Rohit:我通过两个1k电阻器将LMH3401EVM的两个输入连接到接地。

    噪音仍然发生,如下图所示:

    蓝色和黄色图形属于EVM板的两个输出。

    我想将50ns - 1mV脉冲放大到100mV,但这种噪声也是50ns, 其幅度高达20mV。

    如何处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dinh:

    通过两个1k电阻器将LMH3401EVM的两个输入连接到接地将导致放大器的噪声增益低于AV=2V/V,这最终会导致放大器振荡。 您是否可以通过50欧姆连接两个输入并查看问题是否消失?

    此致,
    Rohit