This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277:运算放大器达到非常高的温度

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4277, OPA4227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642807/opa4277-the-opamp-reaches-very-high-temperatures

部件号:OPA4277
主题中讨论的其他部件: OPA4227

你好。

我正在使用操作opa2477。 我在电路中使用它来调整信号的增益。 放大器变得很热,因此我拆下了与电路其他部分连接的所有部件。 总之,放大器仅连接到+-12V电源及其各自的去耦电容器,但放大器仍可达到60°C及以上的温度。 放大器的此温度是否正常? 我更换了两次放大器,结果保持不变。
有趣的是放大器可以工作,可以完成任务,但我不知道是否让电路在这种温度下工作,在短时间内电路不再工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了一个错误,操作的不是opa4277,而是opa4227。 opa4227的静态电流非常高,但即使如此,达到高温也是正常的? 或者是否需要散热器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yelsing您好,

    您能否发送一个原理图以及波形类型,信号幅值和信号频率? 这将有助于我们分析导致问题的原因。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Errol

    我附上原理图。加热的放大器是U6。 电路工作时,放大器接近80°C 我已经拆除了此放大器的连接,以了解它在无负载情况下的加热程度。 I已拆下R26,R25,R54,R55,R56, R59,R33,R34,R35,R60, R47,R50,R49,R51,R48, C63,C64。 如果没有这些电阻,放大器将达到65°C (仅限电源)。 我已将放大器从主板上拆下,并将其直接连接到电源,但它在65°C下继续工作。仅连接电源时,opa4227的电流消耗为15 mA,接近数据表的静态电流值。 环境温度低于20°C.e2e.ti.com/.../placa-pid-y-bias.pdf