This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:差分输入范围

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632553/tlv3502-differential-input-range

部件号:TLV3502

大家好,

我的客户询问TLV3502的差分输入范围。

我认为这是一个比较器,因此差速器应该是直至电源电压的全范围。

客户使用数字万用表,发现 IN+与IN-之间的电压降为1.16V (反之亦然)

客户想与我们再次检查输入差分电压范围,谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,您好!

    是的。 每个输入的输入范围是到每个电源的。 输入之间没有夹钳。 输入为CMOS,在电源之间不应消耗任何电流。

    因此,在单个+5V电源上,您应该可以随时在任何输入上应用0至5V。

    电源和输入电压是多少? 您能否提供一个示意图? 还是电压图?

    请记住,大多数数字万用表具有10MEG输入阻抗,并且可以加载高阻抗源(尽管对于5ns比较器,阻抗可能不会高)。

    另请注意,TL3502具有非标准双引脚输出,因此不能与大多数其他双导线兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您快速确认,非常有帮助。
    我尚未与客户交谈,但客户发送了电子邮件,要求我再次核实。
    客户想知道为什么使用DMM二极管模式时,他们可以看到IN+和IN-引脚之间的1.16V电压降。 这让客户思考当差动电压超过1.16V时,我们是否确定它仍然是高阻抗输入? 为什么在没有VS时输入引脚上有1.16V的电压降?
    谢谢!

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,您好!

    当电源关闭时,他们正在测量ESD二极管和/或其他内部接线。

    以下是大多数设备上的典型ESD保护:



    他们很可能看到ESD Dido的串联二极管滴落和IC基底二极管(上部ESD,通过电源引脚之间的芯片基底二极管,然后是下部ESD)

    在断电的情况下使用二极管检查模式进行测量不是有效的测量,并且在通电的情况下不反映实际输入条件。

    他们是否遇到TLV3502问题? 或者只是询问DMM读数?