This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4121:THS4121 TINA电路问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4121, TINA-TI, LMH5401, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631888/ths4121-ths4121-tina-circuit-question

部件号:THS4121
主题中讨论的其他部件: TINA-TILMH5401OPA847

大家好,

客户为THS4121设计了一个TINA电路。 对于他的模拟赛道来说,它存在电击。  

有关更多详细信息,请查看附件。  

客户  的模拟电路和  模拟结果是否正确?  

如果正确,您会建议如何解决电击问题吗?  

如果不正确, 您会给我发送一个适用于客户应用的正确模拟电路吗?

e2e.ti.com/.../THS4121.docx

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    我验证了Word文档中所附的模拟电路,但似乎看不到波形中的任何振荡。

    附件是相同的TINA-TI文件: e2e.ti.com/.../THS4121_5F00_TIA.TSC

    我注意到的一件事是,客户可以考虑使用低噪声前端(例如OPA847)来执行反阻抗(TIA)操作,然后使用LMH5401进行单端到差分转换。 这样,信号链可以有更多的增益来处理探测器输入处的脉冲。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的支持。 客户选择"零初始值"进行瞬态分析。  

    我使用您发送的Tina文件进行  瞬态分析并选择 "归零初始值"。  

    然后 模拟结果会出现 振荡。 请检查附件。  

    如果客户选择  "零初始值"进行瞬态分析,电路是否存在 振荡?  

    如果发生客户在实际电路中描述的振荡,如何解决振荡问题?

    如果THS4121不适合客户的应用,OPA847和LMH5401能否实现客户的应用?

    如果可以,您会给我发送一条TINA电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    你有什么建议吗? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我不建议在瞬态分析中使用"零初始值",因为它会给出未知操作点的意外结果,这一点已在附加的波形中记录。 我坚持使用"计算操作点"进行瞬态分析,因为它将模拟收敛到已知的操作点。

    您知道客户使用的光电二极管部件号吗? 此外,是否要求只放大1nA输入电流? 如果输入电流要求是真实的,则客户需要一个非常高的互阻抗(TIA)增益级输入,以使输出信号接近任何可检测的输出信号电平。 这将大大降低TIA BW,可能不允许在很短的脉冲持续时间内进行检测。

    此致,
    Rohit