This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2180:INA2180足迹模糊性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642400/ina2180-ina2180-footprint-ambiguity

部件号:INA2180

您好,

我即将切割使用您的INA2180产品的PCB。

产品描述将其描述为;

8VSSOP:15 mm2:4.9 x 3 (VSSOP)  

数据表显示其为3x3 0.65 mm 节距。

无论采用哪种方式,都不是具有0.50 mm 节距和不同尺寸的VSSOP;

防护罩_SSOP:VSSOP-8_2.3x2mm 0.5 mm

但是:

防护罩_SSOP:TSSOP-8_3x3mm 0.65 mm

是完美的匹配。

您能否确认占地面积实际上是TSSOP?

此致,

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,您好!

    INA2180产品页面上列出的"8VSSOP:15 mm2:4.9 x 3 (VSSOP)"说明似乎包括总面积,包括引脚添加的长度。 封装主体是3.1 mm x 3.1 mm ,它是VSSOP封装的尺寸,但我不确定它的间距。 VSSOP-8节距似乎是0.5 mm ,而INA2180在数据表中显示了0.65 mm 节距。

    我将与球队进行确认,但最晚将在11月27日星期一假期结束后确认。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Peter。 有多种芯片尺寸,但据我所知,它符合3x3 TSSOP 0.65 mm 的定义。 我找不到3.1 mm VSSOP封装。

    此致,Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    很抱歉,我的答复太迟了,但我可以说几件事。

    我们使用字母代码('DGK')指定我们的设备可订购部件名称(例如INA2180A1IDGKR),该字母代码指定了设备的封装(VSSOP)。 对于我们的大多数(如果不是全部) 8引脚DGK零件,我们会在0.65 mm 指定我们的推销。 从我们网站上的以下机械图可以看到这一点:

    底部注E表示此零件符合JEDEC MO-187规格,特别是变体AA。 您可以注册JEDEC MO-187的最新版本(2010年9月发行F),并看到对于变体AA,球场(符号'e')等于0.65 mm。

    总的来说,您希望在设计中遵守机械工程图的布局。 我希望这能有所帮助。

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用