This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:单电源拓扑

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631576/opa1622-single-supply-topologie

部件号:OPA1622

大家好,

我们想将OPA1622与单电源配合使用(如数据表中所述),但这种情况并没有真正的解释。

我们是否可以简单地将GND连接到V形引脚并在输出端安装保护盖,或者是否应该在GND引脚上提供幻象/参考电压?



提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SebR:

    您应该能够将GND针脚连接到VEE,而不会出现任何问题。 对于单电源操作,唯一要注意的是输入共模范围,对于单电源配置,该范围为1.5V至Vcc-1V。 只要您在该范围内,就应该正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

    我还做了一些模拟,结果和你说的一样。