This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8261:浪涌电流

Guru**** 2880520 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642638/lm8261-inrush-current

部件号:LM8261

您好,

我们的客户使用LM8261。

使用的客户条件如下。

电压随动件电路

V+=12V,VIN=VOUT=10V

负载:60uF容量

限流电阻:5欧姆

当通电和断电时,会产生浪涌电流。  

这是几乎短路的情况。

e2e.ti.com/.../LM8261_5F00_inrush_5F00_current.pdf

不到1.5毫秒,没有加热。

有什么问题吗?  

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki-san

    始终最好避免任何压力,但LM8261具有短路和浪涌自保护功能。 您在数据表部分6.1 AMR表中的注2和注3的限制范围内,我相信您是熟悉的。

    需要考虑的两个影响是温度和电迁移。 短浪涌时间将消除温度问题。 避免设备温度过高将消除电迁移问题。 我不期望会有任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ron:

    感谢您的回复。
    我会反馈客户再次检查设备温度。

    谢谢!
    Naoki Aoyama