This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流测量部件号(范围4mA至500mA)

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA149, INA117, AMC1301, AMC1200, AMC1100, DRV421, DRV425, INA146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632118/current-measurement-part-number-range-4ma-to-500ma

主题中讨论的其他部件:INA226INA149INA117AMC1301AMC1200AMC1100DRV421DRV425INA146

大家好

在我们的设计中,我们正在测量电流(范围4mA至500mA)。

您能否建议此当前测量零件号。

谢谢!

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siva,

    我们需要更多的信息来提供建议。

    1.您的供电电压是多少?

    2.共模电压范围是多少?

    3.您是否需要模拟或数字输出电流并联监视器?

    4.您正在寻找哪种类型的精确度?

    5.您的应用是什么? 是否需要警示PIN? 您需要测量双向电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Mayrim:

    首先感谢您的快速回复。

    我对您的问题的回答

    1.您的供电电压是多少?

    电源范围(±2.5 V至±18 V)

    2.共模电压范围是多少?

     ±500 V共模

    ±500 V差分模式

    3.您是否需要模拟或数字输出电流并联监视器?

    模拟输出

    模拟或数字输出电流之间的区别是什么

    4.您正在寻找哪种类型的精确度?

    测量误差:F =±1 % O. R.±1mA"

    "电源50mA +/- 5 %
    电池25mA +/- 5 % "电源50mA +/- 5 %
    电池25mA +/- 5 % "电源50mA +/- 5 %
    电池25mA +/- 5 % "电源50mA +/- 5 %
    电池25mA +/- 5 % "电源50mA +/- 5 %
    电池25mA +/- 5 % "电源180mA +/- 10 %
    "电源500mA +/- 15 %

    5.您的应用是什么? 是否需要警示PIN? 您需要测量双向电流吗?

      线圈电流测量应用(电流从0到500mA不等,这意味着它看起来像一个脉冲电流,我想测量这个脉冲电流)

      警报PIN是可选的  

    以下电路供您参考。

    我想用 TI器件型号替换下面的器件型号。

    下面电路的问题是只测量恒定电流,我也想测量脉动电流。

    谢谢!

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我需要此部件号 INA226的最大电流测量值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Siva,

    我们的电流并联监视器都不能用于您的应用,我们不支持高电压的共模电压。 我建议您看看差动放大器,例如INA149。

    我会将您的问题移至运算放大器组,他们将能够为您的应用推荐合适的设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva,

    有几种方法可以实现此目的。  

    我们确实有INA117,它与您的原理图类似。 我可以将您引导至负责此产品的小组,他们可以提供帮助。

    我们还提供了隔离放大器,如AMC1100,AMC1200和AMC1301,如果这是您的路径,我可以将您引导至负责这些产品的小组。   

    此外,我们还提供磁感应产品,如DRV421和DRV425,它们集成了磁通闸极传感器。  对于您正在讨论的范围,需要涉及一些磁屏蔽和磁芯。  我在这些设备上工作,可以帮助你在磁力领域完成这些工作。   

    请告诉我您最有可能采用哪种方法,以便我们能够为您提供正确的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈 维尔,您好!

    以上零件号的最大电流测量值是多少

    此部件能够测量直流,脉动电流?

    我的应用是要测量直流和脉冲电流范围(10mA至600mA)。

    在我的应用中,电流在10mA到600mA之间,我们能够测量来自以上电路的直流电流(参考)。

    我们希望测量脉动电流也可以使用此零件号进行测量。

    脉动电流,例如0至176mA,0至176mA,0至176mA ............

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Siva:

    基于Rshuned的器件的最大电流将由增益和Rshunt值确定。  在基于Fluxgate的设备中,机械结构将确定这一点,但通常对于DRV425的使用,您只需使用B =µ0 *i / 2πr的等式,DRV425的全刻度为2mT。  DRV421使用磁芯反馈,可测量较高的电流。  该问题不是液流门设备的最大电流,而是屏蔽外部不需要的磁场。

    所有设备都将测量直流和脉动电流,问题在于精度。  如果每个部件的带宽将告诉您设备的响应效果如何。  在脉冲电流期间,带宽需要更大,以便在脉冲后快速获得准确的数字。  数据表通常具有较大的信号步进响应图,这些图解将显示对步进输入的典型响应。   

    INA117, INA146和INA149具有共模电压,对于您提到的500V不起作用。

    因此,我想请大家看看我们的两个选项和一些折衷方案。  如果您认为隔离放大器是您的最佳选择,我会将您引导至该组。

    需要两个电源的隔离放大器。  一个在高侧,另一个在低侧。  您可以查看一些TI设计以供参考。  只需 转到AMC1100,AMC1200或AMC1301产品页面并转到"Tools & Software"(工具和软件)选项卡。  以下是AMC1200页面(AMC1200 TI设计)中的一个

    磁性设备需要磁芯/集线器的磁屏蔽和机械设计。 DRV425的带宽较低,为47Khz,而DRV421的响应将由磁芯和具有2MHz带宽的差分放大器确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Javier:

    感谢您分享详细信息。

    我将与我的团队讨论,我会告诉您。