This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:频谱范围内的放大

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632567/ina333-amplification-within-specif-range

部件号:INA333
主题中讨论的其他部分: INA188

大家好,

我有一个0到10mV的信号,我正在尝试:

1-放大1000

2-将5至7.5mV范围内的信号转换为0至3.2V范围

3-输出进入SAR ADC

我不是AMPS专家,我尝试使用比较器,但它们是逻辑驱动的,不适合我的目标,非常感谢任何建议/指导。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Edgar:

    我很高兴能为你提供帮助。  我有 几 个问题。

    1. INA333的VCM是什么?
    2. 什么是SAR ADC器件编号?
      1. 采集时间是多少?
      2. 转换时间是多少?
    3. 您是否有可以发送的示意图?

    此致,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密运算放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,

    我附上了一个示意图,在查看了一些参数后,不得不用INA188电压范围替换INA333。

    我还刚刚意识到INA333 (U2)可能不起作用,增益应为1.2 (Vout / Vsig = 3.0 / 2.5 = 1.2 ,您是否可以推荐更好的零件?)

    1. VCM不太熟悉它应该是什么... 1.6V是吗?

    我正在阅读有关这一问题的一份。

    2.我尚未选择SAR,但1Msps是我的目标,收购~10至20 ns,转换为60 ns作为粗略的数字。

    3.已附加

    e2e.ti.com/.../2017_2D00_020_2D00_001_2D00_001.pdf