This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:过时

Guru**** 2771675 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR110, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630971/xtr110-obsolescence

部件号:XTR110
主题中讨论的其他部件: XTR300

大家好,

我们正在使用XTR110AG电压到电流转换器,目前不建议在我们的其中一款产品的新设计中使用该转换器 ,因此我认为这种转换器很快就会过时。 我希望了解此零件的最后订购日期,以便能够在不对当前生产造成任何延迟的情况下进行重新设计。  

这是否可以在TI网站上添加有关XTR110的警报? 我是否会收到有关此产品过时问题的任何更新通知? 我几乎肯定这足以为该产品添加警报,但我希望在设置此警报以应对过时风险之前,100 % 能够确定。

提前非常感谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Agustin,

    我会将您对XTR110AG终身信息的请求转发给我们的市场营销工程部。 他应该能够回答您的问题。 请注意,他目前正在旅行,因此可能需要一点时间才能返回给您。 感谢您的理解。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Agustin:

    很抱歉回复延迟,但我一直在与质量和规划团队合作审查所有XTR110可订购产品,以确保我们拥有XTR110的完整历史记录,从而为您提供准确的预期寿命预测。

    如您所述,XTR110AG实际上不推荐用于新设计(NRND)。 这是因为,作为一款较旧,成本较高的设备,我们相信对于我们的大多数客户而言,还有其他更具性价比的选择。 例如,XTR110KP是塑料PDIP封装中的引脚兼容替代产品,与XTR110AG的陶瓷CDIP封装相比,其工作温度范围更窄,但价格显著较低。 XTR300是新设计的另一种可行替代产品;它与XTR110引脚不兼容,但以功率价格提供类似的功能。

    但是,尽管如此,请了解XTR110不存在过时的危险,TI.com上列出的所有可订购部件号目前都在需求中,因此仍在持续生产中。

    如果您有兴趣查看TI的过时政策以供将来参考,请在此处参考- www.ti.com/.../product_change_notification.page。 需要注意的主要一点是,如果设备过时,我们会为客户提供12个月的订购时间,以确保最大限度地减少对生产流程的干扰。

    如果您对XTR110有任何其他问题或疑虑,请告知我,再次感谢您的耐心等待。

    Christopher Stemple
    产品营销–精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细回复。 还有一个问题,我需要做些什么才能收到有关产品可用性的更新? 单击XTR110系列网站上的'提醒我'按钮是否足够?  

    此致,

    Agustín M é ndez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agustín  

    是的,当您登录myTI帐户时,使用设备产品页面上的"通知我"按钮,将在任何可订购部件号的可用性发生变化时保持最新。 但是,请确保您已选择接收来自TI的电子邮件;要进行检查,请登录您的myTI帐户,并在“设置”下相应地设置您的电子邮件首选项。 您也可以导航至"设置"下的"产品,工具和软件警报",以确保XTR110显示在您的跟踪设备列表中。

    Christopher Stemple

    产品营销-精密放大器