This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2313:是否存在具有反相/非反相输入交换的双通道运算放大器?

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642495/opa2313-is-there-a-dual-channel-op-amp-with-inverting-non-inverting-inputs-swapped

部件号:OPA2313

您好,

  我正在构建一个使用 OPA2313IDGKR双通道运算放大器的主板,但我犯了一个错误,换了-in和+in引脚。 此VSSOP-8封装中是否有任何双通道运算放大器将这两个引脚反接? 它用于基本电压随动器配置,由+5V供电。

  我意识到这是一个很长的镜头,但我认为至少值得一问,以防其他人以前不得不这样做。

谢谢!

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek,

    8引脚双运算放大器引脚输出是标准引脚输出。 没有交换的输入版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢;这就是我所害怕的。