This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8801:与tps6.1098万x和输出系列电阻兼容

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8801, TLV8802, TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/631661/tlv8801-compatibility-with-tps61098x-and-output-series-resistance

部件号:TLV8801
主题中讨论的其他部件: TLV8802TPS706

问候,

我正在研究一种设计,它涉及使用TLV8801或TLV8802作为PIR传感器的信号调节电路。 PIR传感器和TLV880x运算放大器的噪音都是一个问题。 电源是低功耗模式下的TPS6.1095万升压稳压器。 如TLV880x的数据表中所述"低带宽纳米功率器件在高频切换电源和其他1 kHz及以上的噪声源下不具有良好的高频(> 1 kHz)交流PSRR抑制, 因此,如果电源线路上的噪音大于或等于千赫兹,则建议使用额外的电源过滤。" 需要哪种过滤来为该调节器的PIR和OPAMP供电?

此外,OPAMP的输出也由其采样电容为2.5 pF的ADC采样。 驱动这种电容负载需要哪种串联电阻?

谢谢,此致,

Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prithi:

    添加一个与供油管串联的R-C过滤器将会有所帮助。 由于静态电流太小(<1uA),可以使用合理的RC值创建相当大的RC滤波器。

    此外,PIR传感器本身(如果它通电)没有很多电源抑制,因为它们通常使用FET缓冲器(类似于驻极体麦克风)。 被动红外耗材也需要清洁传感器。

    您可以向电源添加10k系列电阻器,但只能降低10mV。 添加4.7uF电容,在1kHz时,可提供至少40dB的抑制。 请记住,这假定负载较轻。 如果您必须增加到1k,则需要将上限增加到47uF。

    您可能需要将PIR传感器和放大器放在专用线性(LDO)稳压器上,以提高电源抑制和调节。

    为了驱动ADC,系列输出电阻器需要至少为50k,您可能需要在ADC输入上添加至少100pF的外部充电储罐盖以接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我应该在LDO中寻找哪种PSRR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prithi:

    您要选择一个调节器,其抑制程度应在切换台切换频率的频率范围内尽可能多(脉动)。 不幸的是,微功耗LDO将与微功放面临相同的PSRR问题。 "p纹 抑制"=调节器的PSRR。

    我们的最低功耗LDO是TPS78xx系列(500nA IQ)。 如果您查看"纹波抑制"图,它提供高达100Hz的原始抑制,然后在10kHz后改善,主要是由于2.2uF输出电容器。

    通常,良好的低ESR电容器(通常为陶瓷),具有适当的布局和接地,应能够抑制大多数较高(>10kHz)的频率。

    简单的RC线路滤波器是最容易实施的,但如果放大器负载电流导致RC滤波器上的电源压降问题,则可能需要LDO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Paul。 我将尝试使用基于TPS706的LDO,它具有更好的波纹抑制,但具有1 uA IQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prithi:

    看起来不错。 只需确保遵守TPS7.063万应用程序部分(TPS7.063万 APS.1)中的输入和输出电容器建议8.1 ,以便稳压器保持稳定。 PIR传感器应由最稳定的电源供电,以防止反馈,