This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4316-Q1:THD + N与频率超过20kHz

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632224/opa4316-q1-thd-n-vs-frequency-over-20khz

部件号:OPA4316-Q1

[ OPA4316-Q1 ] THD + N与频率超过20kHz

你(们)好

对于高于20kHz的频率,您是否可以共享总谐波失真和噪声曲线的变频?
例如20kHz至100KHz,20kHz至300kHz。



我的客户现在正在为他们的汽车ECU项目工作,这些数据应该是很好的参考。

提前感谢您的支持。
此致,