This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:运算放大器"输入电流/电压约束"-运算放大器的内部工作情况

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642429/lm741-op-amp-input-current-voltage-constraint---internal-workings-of-the-op-amp

部件号:LM741

尊敬的先生:

     我读过很多关于运算放大器主题的课本,但他们都没有详细解释运算放大器  在反向放大器配置中如何实现运算放大器的“输入电流/电压限制”机制。

    我所指的"输入电流/电压限制"是在运算放大器的输入端口实现"虚拟"接地的过程。

     我不是在寻求理论上,数学上的解释,这在许多教科书中都有,我是在寻求 一种实用的, 电路 说明-  根据流程的逐步说明 -其中 运算放大器的差分输入电压 由其余运算放大器"跟踪"  ,以便在输入端口实现虚拟接地 (输入反相端子处的电压等于同相正极端子处的电压)。

      假设我有一个反向运算放大器电路配置为2的增益(RF=2K,R1=1K和Vin = 1V DC) ,并且正极端子连接到接地,有人能向我解释一下"跟踪过程",即推拉放大器输出级输出负2伏电压吗?

     我对使用"输入电流/电压约束"一词表示歉意,因为不同的作者以数学方式表达了"输入电流约束"和"输入电压约束"一词,可能会让读者感到困惑, 因此,我选择把简单的两个词结合起来,提出一个我相信每个人都能理解的简单问题。

      我在下面附上了我观看的视频的屏幕截图,以促进我们的讨论:

     如果您对该屏幕截图是如何产生的有任何疑问,请访问youtube链接:

www.youtube.com/watch

      

        我期待着阅读TI工程师的回复。    如果答案必须详细,那么让我们使用LM741进行解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    我建议您观看TI精密实验室视频,以便更好地了解运算放大器。
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    简短的回答是运算放大器具有高直流电压增益,而外部反馈组件提供的信号增益要小得多(与运算放大器增益不同),因此输入电压似乎相同,但它们不同。