This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:与生命周期相关的产品信息

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632271/amc1200-q1-product-information-related-with-lifecycle

部件号:AMC1200-Q1

尊敬的先生

这是李荣赫(音译)教授的首席研究员。
Leoinnovision是韩国军队(陆军,海军,空军)和许多国防行业(韩华,ADD等)的PLM代理机构的正式EOL (报废)/过时零件经理
特别是,您的产品已用于开发由LIG NEX1制造的TACM (Torpede Acoustic Counter Measure)检测设备。
我们代表韩国国防部(国防部)检查系统部件上的EOL/状态信息。 明年,TCCM设备将投入使用。 因此,韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息,以维持设备的运行。

部件号: AMC1200STDUBRQ1
零件描述: 线性微电路

如果部件过时,我们的军队和韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息。
那么,您能为我提供一些有关该项目的信息吗?
我需要以下数据。

1.生产开始(发布日期/销售点开始日期):YYYY-MM
2.停止或未停止:Y或N
3.生产结束:YYYY-MM (如果已停产)
4.预期EOL点:YYYY-MM (如果将停止或计划停止)
5.销售结束:年-月(如果它将停产或有销售计划)

如果该项目没有任何中断时间表,请告诉我。
韩国国防部将仅在研究和下一次购买时使用上述信息。
如果您有关于我和我的公司的任何进一步信息,请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joong-hyeok Lee,

    感谢您关注AMC1200-Q1!

    1.生产开始(发布日期/销售点开始日期):YYYY-MM - 2012-09年公布的AMC1200-Q1

    2.停产或未停产:Y或N - N,否- AMC1200-Q1已全面投产

    3.生产结束:年-月(如果已停产) - 不适用,请参阅2

    4.预期EOL点:YYYY-MM (如果将停止或计划停止) - 不适用,没有计划停止AMC1200-Q1

    5.销售结束时间:年-月(如果它将被终止或有销售计划)-请在此处查看我们的产品撤销或终止政策: